This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S 未进入混合动力升压模式

Guru**** 2867100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560105/bq24780s-bq24780s-did-not-enter-hybrid-power-boost-mode

器件型号:BQ24780S


工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

在笔记本电脑中使用 BQ24780S 时、我们发现当系统的总功耗超过适配器的功耗时、不会通过外部放电来补充系统功耗、 详细信息如下:

输入电流为 3A、最大充电电流为 4A。  EC 设置如下:
CHGR_ChargerOption:0xE108
CHGR_ChargerOption1:0xC210
CHGR_ChargerOption2:0x0384
CHGR_ChargerOption3:0x8A44

当使用 65W 适配器 (20V/3.25A) 供电(带电池)、运行 TAT 并且 CPU 负载满载时、存在充电断开问题。 适配器将丢失、然后重新连接、并 反复出现。 发生此问题时 、我们测量到 系统的总功耗约为 60W、在输入电流为 3A 时稳定在 58W。

在平衡模式下运行 TAT 负载测试、发现无法将 CPU 功耗 PL1 保持在设定功率。 断开 CPU 和 BQ24780S 之间的 PROCHOT 链路后、CPU 电源可以稳定。

根据数据表、ChargeOption3 寄存器设置为 0x8A46。 发现此问题仍然存在。  是否需要调整任何其他参数才能使 BQ24780S 进入 HPB 模式?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 工程师:

    更新了更多信息

    1) 原理图如下:

    e2e.ti.com/.../BQ24780S_5F00_SCH.pdf

    2) 我们 还捕获了引脚 15 和 16 的电压波形、波形如下:

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    感谢您发送编修。 这是美国在星期一度假。 团队成员将研究此问题、明天再联系您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lumina、

    什么是输入电流限制? 如果将输入电流限值设置得较低、您会看到任何变化吗?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    输入电流限制设置为 3A。 我们还尝试将电流限制设置为 2A、这个问题仍然存在。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lumina、

    您是否尝试过在 EVM 上复制此行为? 器件应根据寄存器设置进入混合升压模式。

    此致、

    基督教。