This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:休眠电压

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561984/bq27542evm-hibernate-voltage

器件型号:BQ27542EVM


工具/软件:

尊敬的专家:
电芯切断电压为 3V、bq27542 终止电压设置为 3.2V。

当休眠电压设置为 2.55V(默认值)时、风险或副作用是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HIBERNATE Voltage 和 Terminate Voltage 具有完全不同的含义。

    HIBERNATE Voltage 用于控制电量计何时进入超低功耗状态(例如,如果产品存放在存储区中且几个月未使用)。 2.55V 的风险取决于电芯及其目标。 根据您为阈值选择的值、电量监测计将直接进入其休眠状态。 副作用是、电量计将停止电量监测、因为它处于休眠状态、因此这不适用于电池主动放电和充电(或通常使用)的系统状态。

    当电量监测计报告 SOC = 0%时、终止电压控制。 这并不直接与电量计的低功耗状态相关、而是通知主机 UC(或用户)需要为电池充电的时间、否则应用将耗尽电量。