This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861 的技术问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561579/tps23861-the-technology-issue-for-tps23861

器件型号:TPS23861
主题: ISO1640 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们考虑 分别控制 PoE TPS23861 的某条布线、请检查我们的原理图、并建议是否提供、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢您联系我们。 我有几个后续问题:

    1.您能否澄清一下您所说的“单独关闭某条路线的控制“。 您是否指分离 I2C 总线上的 SDA 和 SCL 信号?  

    2.如果使用另一个设备,如路由器,与 TPS23861 和接地电位的差异  不会  一个问题、不必分离两个 I2C 信号、因为两个器件具有不同的从器件地址进行通信。  

    3.如果您希望将信号分离,请使用双向 I2C 隔离器。 TI 的 ISO1640 是一种用于隔离 TPS23861 和所用 MCU 的接地端的可能解决方案。 当前设计中使用的 LSI1012LT1G 只会单向分离信号、这不适用于 I2C 通信。  

    ISO1640 数据表: 具有增强型 EMC 和 GPIO 的 ISO164x 热插拔双向 I2C 隔离器数据表(修订版 D)

    谢谢、

    Anagha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anagha:

    感谢您的支持。

    抱歉、我的  说明不清楚、TPS23861 有一 个 四端口 PSE、我们要控制其中一个四端口 PSE 来打开/关闭、  

    因此、我们想知道 I2C 是否可以配置请求、以及如何 实现该函数?

    [quote userid=“614104" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561579/tps23861-the-technology-issue-for-tps23861/6011306 如果由于接地问题而希望对信号进行分离、请使用双向 I2C 隔离器。 TI 的 ISO1640 是一种用于隔离 TPS23861 和所用 MCU 的接地端的可能解决方案。 当前设计中使用的 LSI1012LT1G 只会单向分离信号、这不适用于 I2C 通信。  [/报价]

    我们会将 设计从 LSI1012LT1G 修改为 ISO1640 、因为定向原因是、我们的设计是否存在任何其他错误? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    感谢您的澄清。 根据我的理解、 不需要使用 I2C 来打开/关闭其中一个四端口。 以下是打开/关闭单个端口的两种方式:

    1.首先 — 如果您希望在设计中仅使用 PSE 的四个端口中的一个、则其余端口可以保持未使用状态。 要实现这一点、请将未使用的 SEN 引脚接地并使未使用的栅极引脚保持悬空。 有关详细信息、请参阅 TPS23861 数据表中的第 8.2.2 节 — 未使用端口上的连接。  

    2、如果设计中使用了所有四个端口、则另一种将一个端口配置为开/关的方法是配置工作模式寄存器 (0x12)。 端口可配置四种工作模式、包括 OFF、Manual、Semi-Auto 和 Auto。  

    设计的其余部分在上面所附的屏幕截图中看起来很好。 如果您愿意、请随时向我们发送完整的原理图进行审核。  

    此致、

    Anagha