This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:保护后振荡开启

Guru**** 2522960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559313/bq76972-oscilating-on-of-after-protection

器件型号:BQ76972


工具/软件:

如果触发 OCD1 保护、该器件会在末端关闭时持续振荡、间隔为 1 秒。 但是、我们将所有恢复延迟设置为至少 5 秒。 我使用的是低侧开关、在高侧开关中、我们看不到这种行为。 你有什么线索,到底发生了什么事?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能澄清一下什么是开启和关闭振荡吗? 是放电 FET 吗?

    您的配置设置也可以吗?

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohin Nair、

    DSG FET 每秒切换一次。 由于我使用低侧开关、因此我使用引脚 DCHG 和 DDSG 来驱动 MOSFET。

    我使用的配置设置如下:

    设置->配置-> DCHG 引脚配置= A2

    “Settings"(“(设置(设置)->“Configuration"(“(配置(配置)-> DDSG 引脚配置= A2

    Settings -> Protection -> Protection Configuration = 0180

    “Settings"(“(设置(设置)->“Protection"->"Enabled Protection“ Protection A"“ A"(“(启用(启用的保护 A)= fc

    “Settings -> Protection -> Enabled Protection B“= B3

    “Settings"(“(设置(设置)->“Protection" (“(保护(保护)->“Enabled Protection C“(启用保护)C = e0  

    Settings -> Protection -> CHG FET Protections A = 18

    Settings -> Protection -> CHG FET Protections B = 91

    Settings -> Protection -> CHG FET Protections C = 14

    Settings -> Protection -> DSG FET Protections A = E4

    “Settings"(“(设置(设置)->“Protection"->"DSG FET“ FET Protections“ Protections B“(保护)= A2

    Settings -> Protection -> DSG FET Protections C = e0

    Settings -> Protection -> Body Diode Threshold = 200mA

    Settings -> FET -> FET Options = 1f

    Settings -> FET -> Chg Pump Control = 00

    保护-> OCD1 ->阈值= 72mV

    保护-> OCD1 ->延迟= 30 (3.3ms)

    Protections -> OCDL ->锁存限制= 5

    Protections -> OCDL ->计数器抽取延迟= 60s

    Protections -> OCDL -> Recovery Time = 5s

    Protections -> OCDL ->恢复阈值= 10000mA

    我还做了一些其他测试、我也在 OCD2、OCD3 和 CUV 处看到了这种行为。 CHG FET 不存在这种行为。

    此致、

    Arne Sturm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arne、

    是否使用 FET 驱动器来控制 FET 的状态? BQ76972 没有集成低侧驱动器。 DDSG 和 DCHG 是数字输出、与驱动器配合使用时、可控制 FET 的状态。

    文档 可能会进一步详细地解释工作原理。

    此致、

    Rohin Nair