This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:有关浪涌电流测量和电容器额定值的详细信息

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561681/lm7480-q1-details-about-inrush-current-measurement-and-capacitor-rating

器件型号:LM7480-Q1


工具/软件:

您好:

我们将尝试在我们的系统中使用 LM74800QDRRRQ1、尤其是用于提供浪涌电流能力。

看到的输出电容约为 2000uF、我们尝试将电流限制在 4A 以下、因此根据数据表中 Cdvdt 的 27nF 计算结果似乎是合理的。
测试(简单地连接我们的第二个包含更大电容的电路板)后、我们发现连接到 HGATE 的 MOSFET Q5 短路(漏极到源极)

 我们将 Cdvdt 增加到 0.47uF、并将串联电阻从 100 Ω 增加到 47K Ω

系统正常运行并且 MOSFET 未短路。

我们认为、由于第一个设置中的高电流、MOSFET 超出了其 SOA 范围(但我们没有通过图表或深度计算确认)

我们主要有 4 个问题:

1.将 Cdvdt 增加到更高的值(如 0.47 μ F、甚至 1uF)会对芯片产生负面影响

2.从串联电阻到 Cdvdt 的附加值是多少(在我们的情况下, 100 欧姆变为 47K 欧姆)?更高的值是否会导致芯片问题?

3.通常为了使 MOSFET 缓慢导通、应在栅极和输出侧之间连接电容、但在数据表中、它连接到 GND、我想验证该侧是否没有问题。

4. Cdvdt 的额定电压应该是多少? (是 HGATE 和 OUT 之间的电压还是 HGATE 和 GND 之间的电压都高得多?)

感谢您的合作与支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fedi:

    1. 添加一个大于 100nF 的电容器需要一个此类本地放电电路。 由于电容器相当高、因此我们不希望将其放电到 IC 中。 此电路连接到 HGATE。

     

    2、 电阻越高,电容器放电时间就越长,如果重复开/关,电容器可能不会完全放电,不会帮助限制浪涌电流。

    3、 这个方案也很好。

    4.它只是在 GATE 和 HGATE 之间。 额定电压为 25V 良好。  

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复和支持。

    1.数据表中是否存在该电路?  

    2、如果电阻值保持在 47K Ω 且关闭与打开之间的时间很长(允许电容器完全放电),那么电阻值越高(越低越好),这是否会引起问题?

    3、谢谢

    4、我没有得到你对 HGATE,你说的是什么? 但在数据表中、它似乎连接在 HGATE 和 GND 之间、我们尝试测量电容器两端的电压(我们的 Vsupply 为 48V)、电压约为 50V。额定电压 25V 电容器确实可以工作吗?

    期待您的答复。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fedi:

    1.不

    2.我建议保持 100 欧姆恒定。

    4. 抱歉出错,请使用高压电容器。  

    此致、

    Shiven Dhir