This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74680:OUTP

Guru**** 2531270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74680

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561872/lm74680-outp

器件型号:LM74680


工具/软件:

大家好

我对 LM74680 有疑问。

如果 PFC 电路置于 LM74680 之后、我认为当输入电压下降时、LM74680 的 OUTP 和 EN 端子的电压也会下降。

例如、当输入电压为 24vRMS/50Hz 时、我认为有时 LM74680 的 OUTP 不足、而输入电压从 0V 转换到 5V、从 5V 转换到 0V(相当于 0.5ms x 2、10%死区时间)。 这是否会对 LM74680 造成问题?

此外、如果 OUTP 波动、LM74680 是否会出现任何问题?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    如果 OUTP 降至低电平、控制器将复位并使 MOSFET 体二极管导通。

    这对器件来说不是问题。

    此致、

    Shiven Dhir