This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:b424074 的设计提示

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, TPS61022, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561672/bq24074-design-hints-for-b424074

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件: TPS61022BQ25616

工具/软件:

您好、  

我正在设计 bq24074 电池充电器。

我计划使用 BQ24074 的 Vout 为 TPS61022 供电、因为我需要持续运行 2A @ 5V。  

我已经可以使用 TPS61022、但我想知道是否需要考虑特定领域来实现这一点。  

我基本上需要大约 2.3A 的电流(相对于 VOUT@ 4.4V)。 这意味着电池需要持续流出大约 3 安培的电流。

 您建议使用哪种蓄电池连接器(额定值为 3A 电流)/蓄电池匹配来实现此目标?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。

    BQ24074 是一款线性充电器、支持高达 1.5A 的组合充电电流和系统负载电流。 如果您的系统负载预计为 2.3A、我建议考虑使用 可支持更高充电电流和负载电流的降压充电器。

    连接输入适配器后、BQ24074 可为负载提供高达 1.5A 的电流。 剩余的 0.8A 将来自电池、电池将放电以补充适配器 而不是充电。

    如果您能详细了解自己的要求、我可以帮助您为自己的设计推荐充电器。 虽然我不能推荐特定的电池、但我可以帮助解决有关将电池与充电器配合使用的任何问题。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alec、我需要 BQ 只能在电池上输出 2.3/2.5A。  你会建议我然后一些合适的 IC 吗?  

    事实上我注意到的正是你上面提到的问题。 当连接到电源时一切工作正常,当对电池工作时, PCB 复位本身会导致电压下降。  

    如果我并联使用其中 2 个 bq24074 来降低每个 bq24074 的充电电流、会发生什么情况?  

    这样我就 可以获得 3A (每个 IC 1.5A) 输出)输出和 1.5A 充电电流

    在另一边,一些其他的升压 IC ( 1.5A ) 可以与充电 IC(从电池获取电源)并联,以获得所需的安培?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、可能是我的故障、但 bq24074 不支持 OUT 上的 5A 输出?  可能我的电池不支持该电流值?  https://postimg.cc/Y4WjPqX7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    正确的是、BQ24074 支持从电池到 OUT 引脚的高达 5A(绝对最大规格)的放电电流。  在您的应用中、是否会在充电期间禁用 2A 系统负载? 如果是、则您可以使用 BQ24074。

    但是、如果在充电期间启用了 2A 负载、我建议使用降压充电器。 降压充电器可以通过输入适配器提供 2A 负载、同时还可以为电池充电、它比线性充电器的效率更高。

    可以并联使用 x2 BQ24074、但需要仔细考虑此方法。  考虑到您的系统负载、降压充电器似乎更适合您的应用。

    您更喜欢使用独立器件还是 I2C 控制器件? 对于独立降压充电器、我建议使用 BQ25616 或 BQ2530x。 BQ25616 包含集成升压功能、可在未连接输入适配器时从电池升压到 VBUS 引脚。

    此致、

    Alec