工具/软件:
您好、
我将此 PD 控制器与 BQ 充电器配对用于 1S 应用。
是否可以利用 PPHV 路径通过 USB OTG 应用的 BQ 充电器将 1 节电池升压至 5V?
我不理解将 PP5V 引脚用作单独的系统 5V 的要求、这将需要在我的系统中从 VSYS -> 5V (USB-OTG) 进入另一个升压转换器电路
我想利用 BQ 充电器的功能来实现这一点并使 PP5V 保持未连接状态。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我将此 PD 控制器与 BQ 充电器配对用于 1S 应用。
是否可以利用 PPHV 路径通过 USB OTG 应用的 BQ 充电器将 1 节电池升压至 5V?
我不理解将 PP5V 引脚用作单独的系统 5V 的要求、这将需要在我的系统中从 VSYS -> 5V (USB-OTG) 进入另一个升压转换器电路
我想利用 BQ 充电器的功能来实现这一点并使 PP5V 保持未连接状态。
此致。
尊敬的 Aya Khedr :
感谢您的快速响应! 这对我来说听起来像是一个破交易器、因为我的 1S 应用需要非常低的功耗要求。 除 BQ 充电器内部电路-> TPS25751 之外、我想尽可能避免使用任何其他升压电路。
TI 是否有任何更好的解决方案可以解决这一问题、支持针对 1S 应用进行优化的 USB PD 解决方案?
如果我只是执行 USB 受电应用(这意味着不必为 CC 线路供电)并通过 BQ 电池充电器提供 5V USB OTG (USB 2.0)、则可能无法在 PP5V 上提供任何电源?
此致、
铆钉
嗨、Rimark、
是否有更好的解决方案可以支持针对 1S 应用进行优化的 USB PD 解决方案?
[/报价]遗憾的是、我们当前的 PD 控制器产品系列需要在 PP5V 上连接 5V 电源轨。
[/quote]如果我只是实施 USB 接收端应用(这意味着不必为 CC 线路供电)并通过 BQ 电池充电器提供 5V USB OTG (USB 2.0)、也许不能在 PP5V 上提供任何电源?
[/报价]对于“仅受电“应用、不需要 PP5V。 但是、对于仅供电方和双角色电源应用、需要 PP5V。
此致、
Aya Khedr
你好、 Aya Khedr
值得注意的是、对于受电应用、不需要 PP5V!
关于我在 VBUS 上为另一个仅需要 5V USB 2.0 的器件提供 5V 电压作为 USB OTG 主机的问题。 我能否明白、无需 PP5V 作为通过 D+和 D-所需的唯一通信、即可提供这项标准 USB 2.0 功率规范? PD 控制器是否 阻止此事件发生? 我能否以某种方式直接进入 BQ 充电器 D+和 D-线路?
接收端应用:USB PD 5V、9V @3A
供电方应用:USB 2.0、5V @0.5A
非常感谢您在其他方面抽出时间、因为我真的想继续使用这款 TI 架构解决方案!
此致、
铆钉
你好 Aya Khedr ,在进一步了解这一点后,上述架构可能仍然构成一些挑战。
除非已经从 VBUS 接收电力、否则带有 USB OTG 外设设备的 BQ 充电器的 DP 和 DN 枚举将不起作用。
我实现此功能的唯一方法是强制 BQ 和 TPS25751 默认启用 VBUS、但根据我的理解、这将违反 USB Type-C 规范。 通常、需要向 USB OTG 主机发送信号以启用 VBUS 的 CC 线路或 ID 引脚(如果是 microUSB 连接器)。 我见过其他解决方案、其中微控制器具有 UCPD 外设、用于驱动仅需要 3V3 的 CC 线路。
对于 1S 应用、为 PP5V 使用单独的升压转换器只是不符合我对空间限制和保持低功耗的要求(高效电源管理系统)。