This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:在不使用外部 FET 的情况下使用 TPS25730S

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560226/tps25730-using-tps25730s-without-external-fet

器件型号:TPS25730


工具/软件:

您好、

由于电源路径控制器上已经有 FET、因此我想在没有 FET 的情况下运行 TPS25730S。

  • 这是可能的吗?
  •  VSYS 必须如何直接连接到 VBUS?
  • 还需要考虑哪些因素?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、  

    感谢您联系我们!

    您能分享一下电源路径控制器的器件型号吗?  

    您是否计划使用 TPS25730 NFET 栅极驱动器?  

    未使用时、VSYS 应连接到 GND。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢您的回答。 我们使用 LTC4418。 当 USB 电压达到 9 伏时、这会激活电源路径。

    此致

    Samuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    请注意、Aya 今天不在办公室。 您可能会在收到回复时遇到延迟。

    感谢您的耐心。  

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、  

    在这种情况下、TPS25730 GATE_VBUS 和 GATE_VSYS 引脚在未使用时可以保持悬空。  

    此致、  

    Aya Khedr