This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751EVM + Bq25756EVM PDO 1 PP1 和 PP3 源问题的电源路径

Guru**** 2517590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25751EVM, BQ25756EVM, BQSTUDIO, TPS25751, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560688/tps25751-tps25751evm-bq25756evm-power-path-for-pdo-1-pp1-and-pp3-source-issue

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: BQ25756EVMBQSTUDIOBQ25756、BQ25798

工具/软件:

您好、

我将  结合使用 TPS25751EVM 和 Bq25756EVM 并考虑用户指南中指定的连接。 我成功地在单个物理电芯 LFP 3.2V 中正常工作、并为 PDO1 选择了 PP1 源。

我做了一些更改、以便能够正确地协同工作:

1) 从电池添加外部升压转换器以生成 PP5V。 该升压转换器 800mA 电流受限。  

2) PP5V 还用于 BQ25756EVM 模块的“EXT_DRV"。“。

3) 通过 J11 连接器将“LDO_3V3"电源“电源连接到 BQ25756EVM SMBus。

如果我为 PDO 1 选择 PP1 源;

*从充电器接收 20V-15V-9V-5V , 3A 电流,没有任何问题。 电池进入充电。

*如果我连接电源,我可以得到 5V/2.5A 200mA 或 5V/2.5A 根据电源和 20V/3A 它提供正确.

由于 PCB 的尺寸有限且成本问题、因此我不想使用 3.2V 至 5V/3.6A 等额外的升压转换器。 因此、我已经尝试为 PDO 1 的 PP3 选择指定的 PPHV 源。

此时、灌电流正常工作、但当我连接拉电流时、VBUS 会进入断续模式、并始终重新启动。

当时;

*PP5V 和 LDO_3V 仍然保持恒定。 观察 VBUS 时、它在 5V 电压下运行、并再次进入 0V 电压。 它每秒尝试一次并进入环路。 如果我连接 20V/3A 等其他电源、则无法获得任何电源。

也许有线索查找原因、如果我断开 BQ25756EVM 和 TPS25751EVM 之间的 J11 ribon 电缆、以便能够通过 BQSTudio 到达读取寄存器、此时如果我再次连接电源、TPS25751 J3 连接器可以成功供电。

我相信 BQ25756EVM 可以正常工作、并独立于进行测试、并且在指定的整个电压范围内正常工作。 我认为、当我选择 PP3 时、TPS25751 会进入断续模式、从而提供保护。

您可以检查.json 文件吗? 您可能会发现我缺失了什么?

{
  "questionnaire": {
    "device": "TPS25751",
    "toolBuildVersion": "1.1.0",
    "answers": [
      null, 0, 3, 3, 0, 0, 3, 0, 1, 1, 1, 3, 4, 3, 1.536, 15, 0.25, 1, 0
    ],
    "vendorId": "0000",
    "productId": "0000",
    "version": "1.0.0.2"
  },
  "configuration": {
    "data": {
      "selected_ace": [
        {
          "register": 6,
          "data": [0,0,0,0,0,0,0,0]
        },
        {
          "register": 22,
          "data": [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3]
        },
        {
          "register": 40,
          "data": [2,1,63,75,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]
        },
        {
          "register": 41,
          "data": [210,0,128,0]
        },
        {
          "register": 50,
          "data": [
            5,170,42,44,
            145,
            49,
            32,
            44,
            225,
            2,
            0,
            44,
            177,
            4,
            0,
            44,
            177,
            148,
            237,
            44,
            65,
            54,
            32,
            0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
          ]
        },
        {
          "register": 51,
          "data": [
            4,44,145,1,16,44,209,2,0,44,177,4,0,44,65,54,
            0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
          ]
        },
        {
          "register": 55,
          "data": [118,192,18,65,144,145,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
        },
        {
          "register": 66,
          "data": [10,0,8,0]
        },
        {
          "register": 92,
          "data": [207,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
        },
        {
          "register": 112,
          "data": [3]
        },
        {
          "register": 119,
          "data": [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,45,0]
        },
        {
          "register": 120,
          "data": [0,0,0,128]
        },
        {
          "register": 122,
          "data": [0,0,0,0]
        },
        {
          "register": 123,
          "data": [0,2,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
        },
        {
          "register": 125,
          "data": [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
        },
        {
          "register": 126,
          "data": [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
        },
        {
          "register": 152,
          "data": [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
        }
      ]
    }
  }
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [引用 userid=“484795" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560688/tps25751-tps25751evm-bq25756evm-power-path-for-pdo-1-pp1-and-pp3-source-issue ]我不想使用 3.2V 至 5V/3.6A 等额外的升压转换器、因为 PCB 的尺寸有限且成本问题。 因此、我已经尝试为 PDO 1 选择为 PP3 指定了哪个 PPHV 源。

    即使为 PP3 选择了 PDO1 (5V)、TPS25751 也需要 PP5V 才能支持供电模式。

    此时、受电方工作正常、但在连接供电方时、VBUS 会进入断续模式并始终重新启动。

    我仍然可以帮助调试为什么这不起作用(即使提供了 PP5V)、但器件不支持您的总体目标(删除 PP5V)。  请告诉我您希望如何继续。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    供您参考。

     关于:TPS25751:用作供电方时需要 PPHV 电源容量 

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我计划在设计中结合使用 3V 到 5V 升压转换器与 500mA (max)。 由于放置位置受限和成本问题、我不想设计 5V/3.3A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1) PP5V 也用于模块 BQ25756EVM 的“EXT_DRV"~“~。/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560688/tps25751-tps25751evm-bq25756evm-power-path-for-pdo-1-pp1-and-pp3-source-issue

    您是否尝试连接 JP12 1-2 以查看是否与没有带状电缆时的行为相同?  (更正:删除了对 J6、即非 JMP6 的引用)

    这是 TPS25751 EVM 用户指南中显示的默认配置:

    可能有查找原因的线索、如果我断开 BQ25756EVM 和 TPS25751EVM 之间的 J11 ribon 电缆、以便能够通过 BQSTudio 访问寄存器、此时如果我再次连接源、TPS25751 J3 连接器可以成功提供电源。

    我不知道该怎么做。  如果带状电缆断开连接、那么 BQ 器件如何配置输出电压?   

    (更正:消除了对 JP6 和 JMP6 的混淆)

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 REGN 进行供电。 它们具有相同的结果。 REGN 提供 4V 输出、然后进入 0V 并实现断续模式。 因此、我使用了 ext_drv 来确保 FET 驱动电压稳定。

    中还使用了 REGN 来为 smbus 和 NTC 供电。 我还移除跳线 Jp5 并提供外部 5V 引脚 2。 JP6 安装了试用版。 如果注册了温度保护、也尝试 Jp7。

    此外、J8 引脚 7 VIN3v3 来自 TPS25751EVM、并且未压降。

    我今天试过一些东西。 我认为在为 PDO 1 设置 PP3 期间、1 个电芯操作无法支持 OTG。 我尝试检测 PPHV 引脚排列 FET 驱动电路 VAC 始终为低电平。 连接受电设备时、Vbus 将尝试导通、然后返回关断状态。 VBUS LED 仅闪烁间隔近 1-2 秒。

    如果 IC 中的某个器件可能损坏电源序列 DRV_SUP 或其他器件、我将使用较新的 IC 更改该 GUI。 我会通知你。

    因为 20V/3A 的灌电流仍然正常、所以我认为降压/升压驱动器没有损坏。

    顺便说一句、存在一个误解问题。 我正在与 BQSTUDIO 同时查看寄存器、以了解原因。 TPS25751 始终尝试导通输出端、并以某种方式进入断续模式、此时如果断开带状电缆并启用 EN_REV、则 OTG 模式会以某种方式激活。 有时它可能会尝试 10 次并给出输出。

    使用标称电压为 3.2V 的单个电芯是否存在任何相关问题? 此 Bq25756 最低工作电压为 4.2V。 可能需要 VAC 或电池模式激活不允许增加 VAC、或者使用 1 节电池时电池切换出错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    使用标称电压为 3.2V 的 1 节电芯是否存在任何相关问题? 此 Bq25756 最低工作电压为 4.2V。 可能需要的 VAC 或电池模式激活可能不允许增加 VAC 或电池切换使用 1 节电池时出错。

    我将推迟到 BQ 团队讨论、但我不认为 BQ EVM 将支持 1 个电池。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris Sterzik  不要忘记我更改了所有必需部件、以便能够使用 1 个单元。 当我选择 PDO 1 源 PP1 时,它工作正常:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    感谢您的参与。 我是 BQ25756 的专家。

    是的、BQ25756 支持为单节电池充电。 不过、我通常建议使用 BQ25798 等低功耗电池充电器 IC。

    如果 DRV_SUP 失去电压、我以前没有看到这种情况发生。 您能否用示波器捕获 DRV_SUP、SW1 和 VAC? 如果从外部 5V 栅极驱动电源为 DRV_SUP 供电、是否会出现相同的行为?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25798 Ic 5A。 我需要使用更大的电芯、电流为 15-20A。 我更新了、因为 CH1 被损坏。 请再次查看。

    DRV_SUP 不会丢失一个错误。 我来用示波器 ss 为您进行整理;

    CH1:VAC

    CH2:SW1

    CH3:DRV_SUP

    CH4:REGN

    1) 我为 PDO 1 选择 PP1 源时。 一切正常、工作正常。  

    连接 65W 充电器 (20V/3A):

    5V 电源(耳机盒)电源 (5V/0.25A):

    笔记本电脑用于供电方 (20V/1.5A) 的 USB 端口:

    2) 我只做更改 PP3:

    以下是充电仍在工作 (20V/3A);

    当我连接到耳垫或笔记本电脑时、会看到断续模式

    在断续模式期间、如果断开 J8 带状电缆、打开 BQstudio、设置 EN_REV 寄存器输出将成功进入。 此时没有 TPS25751 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器的其他详细信息可能会出于某种原因向我们展示 TPS25751 可能不是激活的 PP3 源。 从下面的 SS 中可以看到。

    在连接 J8 电缆期间、TPS25751 会连续尝试、VAC = 1.5V。 从蓝色信号看不到尝试切换。

    断开 J8 电缆后、VAC = 2.1V

    将 EN_REV 从 BQStudio 设置为 0V、然后尝试 2 次、开关接通、并从 250mA 充电至具有 5V/VAC 的负载。

    我们需要找出实际原因。 TPS25751 会以某种方式受到保护、或不允许有时间开始开关。 也许这只是一个时间问题,我不知道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    感谢您提供新信息! 我明天会回来找你的。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我会在我这边尝试、但如果你能确认同样的情况、这将会有所帮助:

    (1) 为 PDO1 设置 PP3 时、确认发送到 BQ 器件的 I2C 消息(您是否还可以记录设置中的 I2C 流量)。

       (a) 首先、只需寻找正确的配置、重点是对地址 0x19 和 EN_REV 的寄存器写入。   

       (b) 根据您对 BQ 工作室的调查结果、似乎 EN_REV 未被设置、但我担心即使通过 BQ 工作室、您也必须在“嘀嗒“之前多次写入注册表。  

    (2) 您使用的 GUI 版本。  我将使用版本 1.1.1。  如果您使用的是早期版本、请告诉我。  FYI 在更改日志中、您可以查看哪些更改可能适用于 BQ 接口。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我在上一篇文章中看到您使用的是 1.1.0。  我使用了该 帖子中的 json 文件 与同一版本 (1.1.0)、但我没有看到该问题。

    我突出显示了电源路径从 PP5V (PP1) 转换到 BQ (PP3) 时的情况。  我在 VBUS 上没有任何负载。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、


    感谢您的支持。 我解决了这个问题。 以下是问题和解决方案。

    我嗅探了 TPS25751 和 BQ25756、以检查是否存在任何错误。 什么都看不到。

    然后、我尝试从 TPS25751 单路读取所有寄存器、以查看问题原因。 学习了这么多的东西,直到我到达寄存器 0x0021 :)  

    我意识到在 TPS25751 注册了保护措施、在错误状态期间、它会给出这些答案。
    时间  字节 2  字节 3  注释
    12:03:58.514  02  20  字节 2 位 1→电流限制/短路有效、字节 3 位 5→输入电源误差有效
    12:04:13.184  82  00  Byte2 位 7→断续模式触发激活、位 1→电流限制/短路激活
    12:04:16.693  82  00  相同事件再次激活
    12:04:21.701  02  20  电流限制和输入电源错误再次激活

    我意识到在 VAC 启动时、5V 电源电压也在增加。 这是由 OVC PP5V 导致的。 我限制了 PP5V 并筛选了问题、然后解决了。

    感谢您的耐心和协作。 如果有人阅读此任务、我强烈建议在任何失效模式下检查寄存器 TPS25751。 我希望有一个用于读取所有寄存器映射便利的 SW。