This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:原理图审阅

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561977/bq25758-schematic-review

器件型号:BQ25758
主题中讨论的其他器件:BQ25756

工具/软件:

大家好、您能查看我们设计的原理图吗?

我们知道电感器刚好超出允许的范围、但我们希望这样可以很好、因为 DCR 在允许范围的规格范围内。  

可以忽略 5V 和 3.3V 电源、但请快速查看 12V 驱动电源。  

FSW_SYNC 将由微控制器提供 200kHz  

MOSFET 都是相同的、我包含了一个器件型号。  

它可处理 60V 的输入和输出电压以及 20A 的输入和输出电流、希望我们可以在输入端执行 30A 的电流、但这需要根据 management.e2e.ti.com/.../5722.Power-schematic.pdf 的热性能进行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sybren、

    我已经审阅了原理图。 以下是我的笔记:

    • 低侧的电感略超出范围、Fsw 非常低。  电感或 FSW 都应增加。
    • 对于 12V DRV_SUP 电源、该电感器是否应为 221uH? 这看起来非常大。 另外、电阻分压器在我看来意味着电压将约为 8.8V
    • Iout 和 Iin 引脚电阻的电流限值高于 20A 的器件能力
    • TS 网络是非典型的。 确保电压范围符合器件阈值要求。
    • 确保 D9 和 D10 为肖特基二极管。
    • MOSFET 选择的输出电容可能过大。 BQ25756 数据表有一个 MOSFET 选择参数、说明总开关节点电容应小于 160/Vin(以 nF 为单位)。
    • 我没有看到任何东西可以下拉 CE 引脚。

    根据端子块 J1、电池似乎是输入电压、太阳能是输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、我将查看一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总开关节点电容的计算得出? 或 al MOSFET 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sybren、

    将 2 个 MOSFET 相加。 Vin 充当高频开关节点的虚拟接地、因此高侧和低侧输出电容是并联的。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我需要选择不同的 MOSFET、另外、我不知道数据表中的选择参数、您能指出在哪里可以找到 MOSFET 选择参数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sybren、

    包含在 BQ25756 数据表中、而不是 BQ25758 数据表中。 我不知道为什么会这样、因为要求是相同的。 内容将是“9.2.1.2.8 功率 MOSFET 选择“部分

    BQ25756:独立/I2C 控制、1 至 14 节电池、双向降压/升压电池充电控制器数据表

    此致、
    Michael