This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TPS25730

Guru**** 2814695 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560085/tps25730-tps25730

器件型号:TPS25730


工具/软件:

您好的团队、

 当 PD 电源和能力匹配良好时、我是否可以知道 TPS25730 CAP_MIS 的输出状态? 该引脚将输出高电平还是低电平?

如果 PD 电源能力不匹配、则该引脚输出切换。 这是否意味着 CAP_MIS 将在高电平和低电平之间不断翻转? 翻转频率是多少?

FAULT_IN 引脚的用途是什么? 它打算用于哪种用例? 如果我们要使用此引脚、应如何连接它?

谢谢!

Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TI US 即将进入劳动节、我们将于 9 月 2 日回来。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     当 PD 供应和能力匹配良好时、我是否可以知道 TPS25730 CAP_MIS 的输出状态? 此引脚将输出高电平或低电平?

    CAP_MIS 引脚是开漏输出、因此必须通过 10K 电阻器连接到 LDO_3V3(建议)。  匹配良好时、CAP_MIS 将处于高阻态、因此如果正确端接、则引脚会因上拉而变为高电平。

    如果 PD 供电能力不匹配、则此引脚输出切换。 这是否意味着 CAP_MIS 将在高电平和低电平之间不断翻转? 翻转频率是多少?

    0.5 个周期/秒。

    FAULT_IN 引脚的用途是什么? 它打算用于哪种用例? 如果我们要使用此引脚、应如何连接它?

    FAULT 引脚是用于禁用端口和强制硬复位的输入。  将该引脚拉高至 LDO_3V3、并连接到 MCU 或逻辑器件的开漏引脚。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    非常值得注意、谢谢!

    Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不用客气。

    此致、
    Chris