This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8287A12:如何设计散热焊盘和放大器;TPSM8287AXX/TPS6287X PCB 上的过孔以及如何正确处理焊接

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6287B25, TPS62870, TPSM8287A12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561583/tpsm8287a12-how-to-design-thermal-pad-vias-on-the-pcb-for-tpsm8287axx-tps6287x-and-how-to-process-soldering-correctly

器件型号:TPSM8287A12
Thread 中讨论的其他器件:TPS6287B25、 TPS62870

工具/软件:

亲爱的

我们的电源模块(例如 TPSM8287AXX)始终具有 3 个散热焊盘、如下图所示:

我查看了数据表和 EVM 用户指南、没有关于焊盘的 PCB 设计和焊接技能的详细指导、 只需找到如下所示的图片:

每个焊盘只有 2 个过孔、但我发现 TPS6287B25 的用户指南规定在散热焊盘上使用 9 个 150um 过孔、这是正确的?  我在互联网上阅读了一些文章、他们建议使用多通孔来提高散热能力、并  使用小于 250um 的过孔来限制焊料泄漏、 没错吗? 客户是否应该在焊接之前使用盲孔或对过孔施加焊阻?

此外、由于散热焊盘稍大、可能导致难以将器件安装在 PCB 上。 如何保证焊接质量以避免非硬焊? PCB 顶层上的 2 个 GND 散热焊盘是否需要分离、或更喜欢将它们组合在一个更大的平面中?  

 请帮助我分享有关 PCB 散热焊盘和过孔设计和焊接过程的指南。

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    这是为哪个客户提供的?

    每个器件都具有不同数量的散热焊盘。  TPS62870 具有 1 个、TPSM8287A 具有 3 个、TPS6287B 具有 3 个、TPSM8287B 具有 3 个或 4 个、以此类推  在所有情况下、封装图都具有建议的焊盘图案和模板设计、其中应包括散热过孔。

    本应用手册 ( https://www.ti.com/lit/an/slua271c/slua271c.pdf) 提供了有关过孔和电路板设计的更多信息

    如应用手册所述、必须与将器件组装到 PCB 上的 CM 以及制造原始 PCB 的电路板车间讨论过孔和电路板设计。  每种电路板技术和功能对于获得良好的组装良率至关重要。  对于所有客户来说、没有正确或完美的答案。

    大多数情况下、最好防止焊料渗入过孔中。  本应用手册介绍了几种实现这一点的方法、小过孔尺寸(如 150um 或 250um)是常见的解决方案。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我注意到、 QFN 和 SON PCB 连接 应用手册建议使用 NSMD 焊盘样式:

    由于与相比、铜蚀刻的容差更严格、因此建议使用 NSMD 焊盘而不是 SMD 焊盘
    阻焊。 此外、NSMD 焊盘有助于将焊锡膏限制在阻焊层开口内。
    根据定义、NSDM 还会提供更大的铜焊盘面积、并允许焊料锚定到的边缘
    从而增加了可湿性表面积。

    但在 TPSM8287A12 数据表中、建议使用 SMD:

    为了获得出色的制造效果、请在某些引脚(如 VIN、VOUT、
    和 GND) 连接到大型铜平面。 使用 SMD 焊盘可保持每个焊盘具有相同尺寸并避免出现
    在回流期间焊接拉扯器件。

    应该推荐哪一个?

    是否 需要分离 2 个 GND 散热焊盘、或者更喜欢将它们组合在一个更大的单个平面中? EVM 板分离了 GND 焊盘。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    通常、客户与其 CM 讨论这些详细信息、无需 TI 通知他们。  这种情况是否有所不同?

    NSMD 与 SMD 讨论就是这样一个项目。  功率器件的不同之处在于它们的散热焊盘(和其他引脚)连接到大平面。  与 NSMD 焊盘相比、这会增加焊盘面积。  它也不会像大多数 NSMD 焊盘那样在焊盘的垂直边缘提供裸露的铜,因为不存在边沿 — 它继续进入铜平面。

    我们建议器件下方有 2 个不同的 GND 焊盘。  它们之间应该存在阻焊层、以控制焊锡膏流向的位置。  IC 下方有一个实心铜 GND 平面、但阻焊层将焊盘分为 2 个平面、以匹配 IC 上的引脚。

    Chris