This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38010:帮助。 反相降压/升压设置中无输出。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561833/lmr38010-help-no-output-in-an-inverted-buck-boost-setup

器件型号:LMR38010


工具/软件:

我正在使用采用反相降压/升压拓扑的 LMR38010、通过 5V 输入生成–70V 输出。 据我了解、这相当于 75V 输入和 70V 输出、我使用此电压范围作为 Webench Power Designer 中的输入参数。 在数据表中、LMR38010 接受 80V 最大输入电压、并可输出 75V 最大电压 这些设置包含在规格中。 以下是原理图 (KiCAD)、PCB 布局快照(内层 1 完整铜平面作为接地的 4 层电路板)和 webench 电源设计报告。

我想不明白为什么没有输出。 VEE 在–0.01V 时测量。 希望有人能告诉我错误在哪里。 或者、它超出了反相降压/升压拓扑中使用的芯片的范围。

我将在稍后更改反馈电阻、看看较低的输出电压是否可行。 该电路用于为高压模拟开关 IC 提供负电压。 功耗将非常低。 电流最高约为几 mA。 我只需要电压。 除了 5V 外、我还具有板载 12V 和 70V 的电压。 我选择 LMR38010 是因为它简单且外部元件相对较少。 如果芯片不能代替 LMR38010 来生成–70V、我很感激提供任何建议。

e2e.ti.com/.../WBDesign121.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我好像犯了一个直截了当的错误、认为输入电容器的额定电压有误。 它们必须已损坏。 我将修复此问题、看看问题是否已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果这样做没有解决问题、或者需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Niranjan