This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:BQ25173

Guru**** 2508615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25173, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560015/bq25173-bq25173

部件号:BQ25173
主题: TPS61299 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI:

我们使用全桥的输出 (VR) 连接 TPS61299qdrl、然后使用 TPS61299qdrl  连接到 V5V(连接 1.5F 来为超级电容器充电) 。 全桥始终由连接的大容量超级电容器钳位在 0V 至 1V。 我们认为原因是连接了大型超级电容器 、我们已 通过使用 TPS61299qdrl 评估板来验证了这一原因。

为了解决该问题、我们希望使用 BQ25173 连接升压输出 、然后使用 BQ25173 连接 1.5F 超级电容器。 我们不确定能否解决钳位问题。 您能给我们一些帮助、并提供解决此问题的建议方法吗?

非常感谢!

美菱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、美菱

    TPS61299 具有短路保护模式、可在输出为 0.5V 时限制输入电流。  这个功能可以阻止超级电容器在 0V 至 1V 的电压下充电。

    BQ25173 的最小 Vin (UVLO) 为 3.0V、不会使 TPS61299 的负载低于该点。  这将解决启动问题。

    BQ25173 没有通过 VINDPM 来限制输入电流、因为输入电压会降低。  如果 TPS61299 不支持负载、这可能会导致关断。  可能不是问题、但需要在应用中进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    非常感谢您的答复和您提供的信息是非常有价值的。  

    我们的情况是:

    整流器输出的 VR 是 0.7-5.5V 作为升压输入、我们的电容器尺寸为 1.5F、在 V5V 时的最小电压为 3.57V。  我们发现在我们的设计中 VR 钳位在 0-1V。 为了找出原因、我们使用 TPS61299 评估板来验证原因、我们知道升压无法与大型超级电容器连接。 请注意、我们不会从 0-1 为超级电容器充电。

    您提到 BQ25173 的最小 Vin (UVLO) 为 3.0V、不会使 TPS61299 的负载低于该点。 我认为这将非常有助于解决我们的启动问题。

    您提到、  随着输入电压的降低、BQ25173 没有通过 VINDPM 来限制输入电流。    借助–25mA TPS61299 形式的 6mA BQ25173、我们的输入为 5V。  我想知道 在通过 BQ25173 为大型超级电容器充电时、升压是否能够针对此类弱输入正常工作、以及超级电容器是否对 整流器和升压有直接的负载效应。 我们的案例是否需要 VINDMP?

    此外、我们的输入电压范围为 0.7V 至 65 伏。 我们使用 LMR36520ADDAR 降压转换器、 在一个充电过程中、我们的整流器输入曲线为 1.5V 至 50V。 它首先通过升压、然后经过升压转换器、接着进入降压、然后进行升压转换。 我们使用  BQ25173 连接降压接口且无负载效应的大型超级电容器连接到整流器、您认为这样做是否合适? 我想告诉大家 、我们 VR 的输入是 用于 LMR36520ADDAR 的 30mA –320mA。  

    此外、 BQ25173 的充电效率是多少?

    非常感谢您的帮助和建议。

     

    此致、

    美菱   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、美菱

    感谢您提供的其他信息。

    我们的案例是否需要 VINDMP?

    如果 TPS61299 的 6mA –25mA 处的电流为 5V、则可能不需要此特性。

    您认为我们可以使用  BQ25173 与降压转换器连接吗?而且大超级电容器将无负载效应连接到整流器吗?

    BQ25173 最大输入电压为 40V(无损坏)、最大工作电压为 18V、高于该点、单元关闭。  将 BQ25173 连接至降压将取决于降压的预期 Vout 范围和您的系统。

    此外、 BQ25173 的充电效率是多少?

    BQ25173 是一款线性稳压器、因此效率将取决于输入和输出电压、如果它们接近效率(高差值)、则效率会降低。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    非常感谢您的答复。

    我们的降压和升压转换器都具有 5V 的输出、输出将与 BQ25173 输入连接。 根据您的电子邮件、这应该没问题。

     超级电容器的最小电压为 3.5 伏、最大电压为 5 伏。 您能否估算我们这个案例的充电效率?

    此致、

    美菱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、美菱

    我们的降压/升压转换器和升压转换器都具有 5V 的输出、输出将连接到 BQ25173 输入。 根据您的电子邮件、这应该没问题。

    我同意这一点。

     超级电容器的最小电压为 3.5 伏、最大电压为 5 伏。 您能否估算我们的充电效率?

    效率将是输入电压/输出电压、 3.5V/5V = 70%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    非常感谢您的回答、我将测试方法、并在下周告知您是否可以。

    此致、

    美菱