This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:IT's 无法正常工作。 请给我一些建议。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554855/tps1685-it-s-not-working-properly-please-give-me-some-suggestions

器件型号:TPS1685


工具/软件:

我们电路板上的 TPS1685 无法正常输出。 我们使用 24V 输入并测量了以下引脚的电压:

SWEN(悬空):5V
模式(悬空):4.6V
EN/UVLO:4V
OVP:0.77V
Iref:1V
ILIM(接地):0V

似乎既未触发电压保护、也未触发电流保护、但输出仅为 1.8V、因此无法正常工作。 请提供一些调试指导或建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将在今天的 EOD 回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.输出端有负载吗?

    2、Cout 帽是多少?

    3.器件 GND 与电源 GND 相同还是不同?

    4.让我们尝试在 ILIM 接地端不短接的情况下进行实验。  

    我们可以将 rilim 保持为 1.1/3×rimon。

    此致  

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.加载直流/直流模块

    2. COUT 电容约为 450uF(来自直流/直流模块基准电路)。

    3.是的,是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试在没有直流/直流负载的情况下进行实验。 我认为器件 SOA 保护方案会由于高负载而阻止启动。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们更换了芯片。 然后、TPS16850 的输出可以达到 24V、但出现了一个新的问题:输出电压间歇性下降、从 24V 下降到 6.8V、然后在将该低电压保持大约 200ms 后恢复。 这种现象通常会反复出现多次、到目前为止还没有发现任何模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试断开负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了关闭直流/直流模块并将 TPS16850 的负载设置为开路、但类似的问题仍然存在。 图中所示的电压不规律地出现、就像在前面的负载测试中一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我会坐 EOD 回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们检测到 FLT 的电平经常被拉至低电平、每次持续约 420ms、SWEN 的电平与该电平同步。 在此过程中、OVP、UNLO 和 IMON 的电平保持在正常范围内。
    您能否告知这可能是什么故障、还有其他检测方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.请尝试将 RILIM 保留为 1.34K 而不短的实验。

    2.请帮助分享在同一图上显示这些信号的波形。

    VIN、VOUT、ILOAD、PG

    VIN、VOUT、ILOAD、FLT

    VIN、VOUT、PG、FLT

    VIN、VOUT、SWEN、PG

    VIN、VOUT、SWEN、FLT

    VIN、VOUT、EN、OV

    VIN、VOUT、IREF、IMON

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、由于条件有限、无法测试 Iout、PG 也处于悬空状态。 因此、测量了三组波形。

    VIN、VOUT、SWEN、FLT

    VIN、VOUT、EN、OV

    VIN、VOUT、IREF、IMON

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    上述结果中的 ILIM 设置是什么?

    您是否在多个电路板上看到此问题?

    请分享布局以供审核。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、ILIM 负载为 1.3k。 目前只有一个董事会、预计下周将生产更多董事会。 布局如下、FLT 引脚通过飞线连接到电路板上的分压器点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会重新检视您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您有 EVM 吗? 我们可以在 EVM 上检查该器件。 如果它在 EVM 上工作正常、则说明是电路板问题。  

    我们需要确定问题是由电路板还是器件引起。  

    也可能是器件未正确焊接。  

    此致

    Kunal Goel