This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54KC23:TPS54KC23 能否通过堆叠来提供更高的输出电流?

Guru**** 2592530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C25, TPS54KC23, TPS546B25, TPS546E25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561594/tps54kc23-could-tps54kc23-be-stacked-to-offer-higher-output-current

器件型号:TPS54KC23
Thread 中讨论的其他器件: TPS546B25、TPS546C25、 TPS546E25

工具/软件:

亲爱的

我的客户想知道 TPS54KC23 是否可以堆叠来提供更高的输出电流?

我注意到、我们刚刚发布了一款可堆叠 POL 功率器件 TPS546B25、我们是否会很快推出电流更高的可堆叠 POL 器件?  或者、我们是否计划提供不带 PMBus 的可堆叠 POL 器件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我的客户想知道 TPS54KC23 是否可以堆叠来提供更高的输出电流?

    否、TPS54KC23 不支持可堆叠配置。  

    我注意到我们刚刚发布了一款可堆叠 POL 功率器件 TPS546B25、我们是否会很快推出电流更高的可堆叠 POL 器件?  或者、我们是否计划提供不带 PMBus 的可堆叠 POL 器件?

    TPS546B25 可在没有 PMBus 的情况下使用。 作为基本 PMBus 要求的一部分、PMBus 器件必须在没有总线通信的情况下安全启动;它们可以在有或没有电源系统管理器/控制器的情况下使用。  

    TPS546x25 器件系列包括三个不同的电流选项:

    • TPS546B25:25A
    • TPS546C25:35A
    • TPS546E25:50A

    谢谢你。  
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    谢谢!