工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我通过 I2C 发送命令来配置 BQ76952。 我能够成功进入配置模式。 但是、我发现有时无法退出配置模式、并返回 0xFFFF。 我想知道导致配置失败的原因。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
另一位客户 遇到了一个问题、即在退出 CONFIG_UPDATE 模式后尝试读取 PF_STATUS (0x0053) 时、他们会看到看门狗复位。 只有当他更改了要写入的参数数量时、才会开始发生这种情况。 可以通过在退出后发送任何子命令之前添加更多的等待时间来解决该问题(直接命令不会出现可能是由于时钟延展导致的问题)。 因此、为了避开看门狗、所需的等待时间取决于参数数量。
当退出配置模式之前等待写入 50ms *#个参数时、此客户问题似乎已解决。
e2e.ti.com/.../bq76942-por-reset-by-internal-watchdog-after-exit-of-config-mode