This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331 PSpice 模型

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561411/tps54331-tps54331-pspice-model

部件号:TPS54331


工具/软件:

你(们)好  

我们最近使用 TPS54331 来设计 24V 至 5V 直流/直流转换器。 我尝试在 Altium 混合仿真中仿真瞬态仿真、但始终失败。
我使用了 TI 网站中提供的仿真模型。

我遇到的错误。

Error Simulation.nsx MixedSim 瞬态分析:时间步长太小 12:18:53 04-09-2025  2.
Error Simulation.nsx MixedSim Simulation 失败                    12:18:53 04-09-2025  3.

  1. TPS54331 是否有任何合适的仿真模型?
  2. 可以通过改变仿真参数来使仿真成功。

方面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjeev:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjeev:

    您可以使用 PSPICE 模型进行仿真。

    请增加上升时间和下降时间并增加最大步长、之后它将起作用。

    此致、

    Manish