This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:Sheng-Yang Yu 先生的 CLL 谐振转换器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561570/ucc25600-cll-resonant-converter-of-mr-sheng-yang-yu

部件号:UCC25600
主题中讨论的其他器件:PMP9750

工具/软件:

你好、余先生、

我很难下载 PMP9750 设计的光绘文件。

您能帮我解决这个问题吗?

您是否曾使用具有相移调制功能的全桥在固定频率下尝试过 CLL 谐振转换器来调节输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我登录到我的 TI.com 帐户后,可以下载 gerber 文件没有问题。 请尝试使用您的帐户登录、然后再尝试下载文件。

    否、我从未尝试在 CLL 转换器上进行固定频率和相移调制控制。 但基本上、这样做会将其转换为相移全桥转换器(如果我们在初级侧使用全桥)。

    此致、

    Yeng Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sheng-Yang、

    非常感谢 — 我会再试一次。

    我已经将相移全桥与其中的 CLL 器件搭配使用、可以在开关频率下谐振、并且初级侧中的电流是正弦波!

    我随附了一张照片来展示您。