This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170J:有关使用 BQ25170 和 BQ27220 进行电池管理的咨询

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561491/bq25170j-inquiry-regarding-battery-management-using-bq25170-and-bq27220

器件型号:BQ25170J
主题中讨论的其他器件:BQ25170BQ27220

工具/软件:

我正在使用 BQ25170 和 BQ27220 设计电池管理设计、用于对锂聚合物电池进行充电和监测。

在充电过程中、 我想确认如果通过控制 Q1 开关来调整 ISAT 电阻值来修改充电电流、是否会出现任何问题、

基于电池温度和 BQ27220 的状态反馈(如所附的原理图所示)。

此外、在发生充电故障时、 我已使用 Q2 开关实现了关断功能、以停止电池充电。 您能否告知此方法是否可接受?

感谢您的支持、我期待您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在充电过程中、 我想确认如果通过控制 Q1 开关来调整 isat 电阻值来修改充电电流、是否会出现任何问题、

    是 — 以前使用过此功能,应该可以正常工作。

    此外、如果发生充电故障、 我已经使用 Q2 开关实现了关断功能、以停止电池充电。 您能否告知此方法是否可接受?

    是--以前也使用过这种方法、它将重置装置清除故障。