This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:PSR 反激式设计功能

Guru**** 2515485 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561726/lm5155-capability-for-psr-flyback-design

器件型号:LM5155


工具/软件:

您好、专家、

目前、我的客户对我们的 LM5155 感兴趣、希望为其应用(家用电器)设计 PSR 反激式转换器

根据数据表、LM5155 似乎可用于反激式配置的 PSR(初级侧调节)。

 LM5155 似乎能够在 0.5A 输出下提供 24V 输出 (15W) 和在 0.7A 输出下提供 22V 电压、但它能否在 0.7A 电流下处理 24V 电压? 从 Webench 的快速检查来看、似乎已经足够了、但我想与您核实。

此外、客户可以在其系统中实施哪些措施来改善反激式设计中的负载调节性能? 是否有关于该主题的任何指导材料、甚至是数据表/应用手册的章节?

 

这对我们来说是一个很好的机会、因此您的及时和详细反馈将对我和客户非常有帮助。

提前感谢您的帮助和支持。