This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:PFM 是音频频带

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561200/tps61021a-pfm-is-the-audio-band

器件型号:TPS61021A
主题: TPS61299 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好  

了解有关在低电流负载中使用 TPS61021A 的建议。 稳压器进入 PFM 模式。 该 PFM 位于音频频带中。 除了改变电流负载之外、是否对支持电路进行了任何修改、以将 PFM 推出音频频带。 是否有任何其他具有相似效率的开关稳压器通过一节电池供电而在音频频带中不采用 PFM?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    轻负载条件下的效率如何? 您的应用测试条件是什么? Vin 范围、Vo 和 Io 范围? 您可能需要选择另一个具有 MODE 引脚的器件、以便在轻负载下切换到 PFWM 模式。 但我需要根据您的应用建议合适的器件。

    期待您的答复。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!在轻负载条件下、效率非常重要。 Vin 1.0Vdc、Vout 3.3Vdc、电流范围 4mA 至 100mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    一般来说、轻负载时的高效率与大于 20kHz 的轻负载频率是相互矛盾的。 从应用的角度来看、我建议为您的应用使用 TPS61299。  您在实际测试过程中是否听到任何噪音? 如果不是这样、并且您喜欢轻负载和高效率、我不建议选择具有 FPWM 模式的产品。

    期待您的答复。  谢谢。

    Aurora