This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92201:tps92201 PWM=0

Guru**** 2815205 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561604/tps92201-tps92201-pwm-0

器件型号:TPS92201


工具/软件:

您好、

我用 tps92201 设计了新的 LED 面板,用于驱动一个单独的法拉 led。

现在它的工作效率为 99%、但 LED 始终开启、也是在 PWM=0 时。

使能引脚与 VDD (5V) 连接。

如何在不使用 EN 引脚的情况下关闭 LED?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS92201 支持低至 1%的调光范围、即使在 PWM=0%的情况下、它的输出电流也可能很小。  

    PLS 使用 EN 引脚来关断输出。