This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63031:Vin 和 Vina 之间有一个内部电阻器、该电阻器的用途是什么? 我是否可以直接在 VINA 中连接滤波电压?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561210/tps63031-there-is-a-internar-resistor-between-vin-and-vina-what-is-the-purpose-of-that-resistor-can-i-connect-a-filtered-voltage-in-vina-directly

器件型号:TPS63031


工具/软件:

我一直在查看此 IC 的手册、我提出的一个问题是关于 Vina pin。 在外部块中、有一个值未知的电阻器、在原理图上、Vina 仅连接到电容器。 这是否意味着 Vin 足以为内部控制模块供电并仅在 VINA 中添加一个电容器? 以及为什么您错过该引脚中的更多说明。 我知道是用于 UVLO、但这是否意味着、内部电阻器可以作为带有外部电阻器的分压器的一部分生锈?  

感谢您的关注。

此致、

Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    让我明天检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    VIN 和 VINA 之间的电阻器以及 VINA 引脚上的 100nF 外部电容器由一个 RC 滤波器组成。 此滤波器将使 VINA 引脚上的电压更稳定、用于为内部逻辑控制块供电。

    虽然我不知道该电阻的确切值、但它通常很小、以几欧姆为单位。

    此致

    Lei