This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431:VREF 被钳制在异常值的故障

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVH431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561694/tlvh431-malfunction-where-vref-is-clamped-at-an-abnormal-value

器件型号:TLVH431


工具/软件:

您好:

我认为我的设计方法存在问题。 请给我一些建议。

【关于任务】

我们正在考虑使用 TLVH431AQDCKR 来控制反激式转换器的输出。

电路配置和实现值​​如下所示。

TLVH431 的 REF 电压发生故障、并在输出上升期间钳位在约 0.5V。 正确的 REF 电压为 1.24V。

这会导致本应为 12V 的输出电压钳位在 5V 左右、并保持停滞、而不是上升。

【建议请求】

1:什么原因导致此电路配置中的 TLVH431 波形 ① 等故障?

2 :请给我一些关于如何解决故障的建议。

3 :不限于此配置,如果您知道任何情况下,TLVH431 的 REF 电压钳制在不正确的值,请告诉我发生这种情况的条件。

【电路和波形】

・电路

配置了次级侧软启动电路 (RSS2、DSS1、CSS) 以进行启动控制。

虽然电路图中省略了它、但也实现了初级侧软启动电路。

目的是通过切换到初级软启动、次级软启动逐渐升高 Vo、最后使用并联稳压器进行输出控制。

・Waveform

波形 ① 是从器件发生故障的时刻开始的、我想解决这个问题。 波形为空载和室温下的波形。

*计算的阴极电流至少为 0.33mA ,这是足够的。

Ik =(Vo - V_CSS - Vf_Opt - Ikmin 1)/ RCAP =(5 - 2 - 1.2 - 0.5)/3900 = 0.33mA > Vf_Dss 0.1mA

波形 ② 处于满载状态、波形 ③ 处于高温状态、即使采用相同的实施值、两者也能成功启动。

此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在开环模式下工作时、REF 引脚本质上是比较器的输入端。 在电路中、标记为“REF"的“的电压完全由输出电压决定。 设备似乎未出现故障。 数据表的第 8.2 节提供了有关器件在此配置下运行的更多信息:

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry San

    感谢您的及时回复。

    我将再次检查电路。

    非常感谢。

    -Toru