This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:外部电池平衡

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556309/bq4050-external-cell-balancing

产品编号:BQ40Z50


工具/软件:

大家好、我们使用 BQ40Z50 来为 4S BMS 供电。 我们需要实施外部电池平衡电路、除了提到 SLUA420 (https://www.ti.com/lit/an/slua420a/slua420a.pdf?ts = 1755759608726) 外、找不到任何与此相关的文档、但在该主题上(BQ40Z50:外部电池平衡:哪个电路正确?)建议 P 沟道和 N 沟道 FET 组合是理想选择。  

但该应用报告建议使用所有 P 沟道 FET 进行外部电芯均衡。  

任何人都能说明我们应该确切地选择哪一个电路吗? 另外、我想了解是否需要在固件端进行任何更改才能实现此目的? 对于所有螺纹、我不清楚哪个回路最适合 BQ40Z50。 TI 是否已在其末端测试过上述任何一项、或者是否知道有任何已实施此项测试的客户?

我们的目标是 200mA 均衡电流。  

谢谢。此致、
Noel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel、

    如果您的目标是 200mA 平衡电流、则外部肯定是您的理想选择。 我没有尝试仅使用 P 沟道实现外部电芯平衡。 您是否仅使用 PFET 通道运行仿真来验证该外部电路的行为? 这样、您就可以使用 FET 并真正确定哪种器件是适合您的系统的理想解决方案。

    -米格尔