This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:与 BMS 无通信

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555190/bq40z50-r2-no-communication-with-bms

器件型号:BQ40Z50-R2


工具/软件:

您好!

我们 在锂离子电池中使用 BQ40Z50-R2、我们已经过设计、测试和生产、并已向客户销售了好几年。

在极少数情况下、我们会收到客户退回的一些故障器件、导致我们无法与 BMS 进行任何通信。 在最近的案件中、收到了两个单位:

1) 与 BMS 无通信、电池包 16.5V、BAT 2.1V、无故障电芯、LED SoC 指示工作

2) 与 BMS 无通信、 电池包 12.7 V、BAT 12.7 V、无故障电芯、 LED SoC 指示工作正常

我还可以做些什么来调试这些单元吗?

电池用于读取的产品、如果需要、重新写入 BMS 参数。

与 BMS 的通信是否可能 因写操作错误而丢失?


感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。 在此期间、请附上相关的.gg/.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的更新。 我期待下一个版本。

    如前所述、我无法与 BMS 进行任何通信、也无法导出任何参数。

    此致、

    Boris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boris、

    您是否说即使电量计未传回、LED 仍然可以正常工作?

    电量监测计是否有可能使 SCL 线保持低电平? 您的沟通是什么样子的?

    -米格尔