This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28083:原理图设计审查申请

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561346/ucc28083-request-for-schematic-design-review

器件型号:UCC28083


工具/软件:

尊敬的团队:

存在 UCC28083 未在客户电路板上启动的问题。 其电路板规格如下。 VDD 引脚电压测量到 12.5V、电流测量到 0mA。 请检查以下原理图并告知我审阅结果。

1、启动电流:120uA 至 200uA

2.电源电流: 1.5mA 至 2.5mA

3.启动阈值电压:11.5V 至 13.5V

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_UCC28083.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供 VDD、OUTA、CTRL 和 RT 的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    感谢您的反馈。 让我与客户检查所需的波形并进行更新。

    此致、