请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ40Z50工具/软件:
尊敬的团队:
客户正在其系统中使用 bq40z50、他们想知道如何设置低于电流参数、您能提供一些指导吗?
1. DSG Current Threshold
2. CHG 电流阈值
3.退出电流
客户在待机模式下的系统空闲电流约为 3mA~6mA。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jacky、
我们需要系统提供更多信息来帮助解决此问题、但客户应该对其系统有一定的了解、以便自行设置此参数:
1. Dsg Current Threshold(DSG 电流阈值):客户将面临的负载是多少? 他们应该能够根据自己的负载来设置
2. Chg 电流阈值:他们的系统上有什么类型的充电器? 充电器应指示充电电流
3. 退出电流:系统将具有的负载较小? 系统将具有的较小充电电流(通常为收尾电流)是多少?
-米格尔