请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我正在使用 BQ40Z50-R1、对固件更新有一些问题。
我已使用可用的.srec 文件成功将 BQ40Z50-R1 更新为 R5 版本。 我当前的目标是在没有 BQStudio 的情况下使用外部 MCU (STM32) 执行此固件更新。
我已设法了解.srec 文件结构、并已将逻辑分析仪连接到 I2C 线路、因此可以看到正在发送哪些数据。 但是、我对确切的程序仍有一些疑问。
我的主要问题是:是否有任何详细解释此更新程序的正式文档? 如果没有、您是否愿意回答有关该流程的几个具体问题?
此致、Dario Barukcic。