This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:如何使用外部 MCU 更新 BQ40Z50-R1。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554860/bq40z50-r1-how-to-update-bq40z50-r1-using-external-mcu

器件型号:BQ40Z50-R1
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在使用 BQ40Z50-R1、对固件更新有一些问题。

我已使用可用的.srec 文件成功将 BQ40Z50-R1 更新为 R5 版本。 我当前的目标是在没有 BQStudio 的情况下使用外部 MCU (STM32) 执行此固件更新。

我已设法了解.srec 文件结构、并已将逻辑分析仪连接到 I2C 线路、因此可以看到正在发送哪些数据。 但是、我对确切的程序仍有一些疑问。

我的主要问题是:是否有任何详细解释此更新程序的正式文档? 如果没有、您是否愿意回答有关该流程的几个具体问题?

此致、Dario Barukcic。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dario、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dario、

    否、没有解释此程序的正式文件。  可用的命令是客户可以了解到的闪存编程/擦除命令。 通过逻辑分析仪进行解码。 我打算为你的生产建议,但似乎你已经做到了。

    -米格尔