This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:FCC 容量跳跃

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551497/bq4050-fcc-capacity-jump

产品编号:BQ40Z50
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、 TI 工程师、
磷酸铁锂电池的老化测试已完成、FCC 表明更新后的值为 3603mA 在产品的静态过程中、发现 FCC 跳转到 4118mA、但产品的 SoC 值正确。 在产品静态过程中、导致 FCC 跳变的原因可能是什么?

附件是老化测试的数据。

e2e.ti.com/.../Aging-test-data.xlsx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当达到 EDVx 阈值时、CEDV Gauging 将更新 FCC。 TRM 的第 6.3 节说明了新的 FCC 更新日期:

    FCC(新)= DCR(最终)= DCR(初始)+测量的放电至 EDV2 +(FCCx 电池低电平%)

    当 EDV2 发生 FCC 跳变时、是否知道它们是什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVD0 2.5V  EVD1 2.67V EVD2  2.95v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处的关键是了解器件是否处于合格的放电事件中 。 TRM 指出、它需要多个条件来满足这一要求:

    • •在放电期间未发生有效充电活动。 有效充电定义为向电池充电 10mA。 •
    • 在放电期间、自放电或电池负载估算不会超过 256mA。 •
    • 在放电期间、温度不会降至 Learning Low Temp 中编程的低温阈值以下。 •
    • 在放电期间、电池电压达到 EDV2 阈值、当 BQ40Z50 检测到 EDV2 时、电压大于或等于 EDV2 阈值减 256mV。 •
    • 放电期间不会进行中端电压校正。 •
    • 当达到 EDV2 或电池低百分比水平时、电流保持≥3C/32。 •当达到 EDV2 阈值或 RM () 降至 Battery Low%×FCC 时不存在过载情况。

    我仔细查看了您的 gg 文件。此部分似乎有多个保护事件。 您以前测试过此器件吗? 我还看到 CELL1 上的电压永久失效 (PF)、该电压非常低、为~1V。 如果其中一个电芯的电压过低、则可能会触发 合格的放电事件 。 但是、该器件需要在一  段时间内保持该 EDV2 +~256mV 电压。

    您能详细说明一下在“静态“期间电量监测计和电池包的状态是什么吗?

    此问题是否可重复? 如果是,你可以从 Bqstudio 捕获日志我可以更仔细地看?