This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:应用问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560934/tps53647-application-question

器件型号:TPS53647


工具/软件:

您好的团队、

我想问一下 TPS53647RTAR 是否需要刷写代码。

我们客户的电路板已经送达、目前您的芯片缺少电压、无法启动。 我想询问它是否需要刷写代码才能启动。

您能帮助确认一下吗?

谢谢!

此致、

Alice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice:

    TPS53647 可通过电阻器引脚配置来设置某些值、但也支持通过 PMBus 将值写入器件。 SKIP-NVM 引脚上的电阻值将决定器件是使用引脚配置值还是 NVM 值。

    TI 的 Fusion Digital Power Designer 可用于写入值或导入完整的器件配置。 Fusion 还可轻松检查遥测和故障。

    如果客户能够这样做、我建议将 TPS53647 器件与 Fusion 连接、以检查是否存在 会阻止产生输出电压的任何配置问题或故障。

    此外、您是否有客户控制器 (TPS53647)+功率级原理图?

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tory:

    感谢您的答复。

    原理图。

      这是客户的测量结果。

    e2e.ti.com/.../2025.09.03TPS53647RTAR-_CF912C6E31584A54_.xlsx

    谢谢!

    此致、

    Alice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troy

    我是 Mail Loop Jerry

    我测量 TPS53647RTAR 这款电源芯片

     

    其他电路相关点

     

    希望解决无法加电的问题

    e2e.ti.com/.../2025.09.04TPS53647RTAR-Vref-Measure-Report.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我 检查原理图、然后继续 离线讨论。 将于明天更新 (9/5)、除非已离线解决。

    此致、

    Troy