This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:TPS546C23RVFR

Guru**** 2579475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557994/tps546c23-tps546c23rvfr

器件型号:TPS546C23


工具/软件:

我需要对这些寄存器进行编程:02、20、21、24、27、 29、2B、41、45、60、 61、62、63、64、65、 D4、D5、D6、D7。 我使用的是 BPM 编程器。 目前、这些寄存器发出了 NACK。 我在数据表中看到了有关 PWOM_LOOP 从器件的信息。 你能不能就此详细解释一下。 此外、我还读取寄存器 0x80。 我得到的数据是 0x03。 这意味着设置了 IS_SLAVE 和 SYNC_FIT 位。 请告诉我如何对这些寄存器进行编程。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vigita:

    您是否尝试对单相器件进行编程? 如果是多相、 您是尝试将其写入初级还是次级? 如果 你试图编程辅助器件是不可能的   ,因为我已经提到你上一个线程: TPS546C23: TPS546C23RVFR,你不能写入那些确切的命令 (02, 20, 21, 24, 27, 29、2B、41、45、60、 61、62、63、64、65、 D4、D5、D6、D7) 无论您使用何种方法或电路板、如果器件是从器件/辅助器件、该器件会构建为始终否定确认这些命令、这只是它的设置方式、这是正常行为。 我们以这种方式构建它的原因是、只有 主器件可以设置这些值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以对以下内容进行试验?

    1、您能解释一下主要器件或辅助器件是什么意思吗?

    2.还能解释一下“单相器件“

    我只使用 BPM 编程器对一个器件进行编程。 器件如何确定它是辅助器件? 你能不能这样说?“ 当您说“只有 主设备可以设置这些值“时、您的意思是什么。 我对这种初级和次级器件的概念有点困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vigita:

    不用担心!

    主要=主

    Secondary=从器件  

    本术语用于描述该器件何时采用两相或双路设置、这意味着将 2xTPS546C23 连接 在一起。 主要/主器件是控制所有功能的主器件、辅助/从器件的选项更有限。

    这是一个单相:1xTPS546C23

    这是两相: 2xTPS546C23

    如果您只对一个器件进行编程、请确保将其设置为 Primary(主器件) 、如果您尝试将其编程为 02、20、21、24、27、 29、2B、41、45、60、 61、62、63、64、65、 D4、D5、D6、D7 命令。  

    单相和双相之间的一些变化包括:

    - 对于采用两相配置的环路从器件,DIFFO 引脚可以保持悬空。

    - 在两相配置中,环路从器件的 FB 引脚应连接到 BP3 引脚。

    - RSP/RSN 在辅助装置中保持断开。

    - VSHARE、ISHARE 和 SYNC 通常在 2PH 中连接在一起:

    -您也可以通过 PMBus 命令检查:

    如果 80h(位 1)= 1、则器件读取为从器件/辅助器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为引脚 29 提供 5V 电压。 13 14 15 19 20 26 38 41 接地。 然后、我使用 sda 和 SCL 引脚进行通信。 任何具有引脚驱动器连接的引脚也会在内部上拉至 3.3V。

    您能否查看我们的原理图、看看此处是否有问题导致。

    当前的问题是 、我们无法对这些寄存器 (02、20、21、24、27、 29、2B、41、45、60、 61、62、63、64、65、 D4、D5、D6、D7) 、我认为其中一个将设置器件输出。 我们的终端客户需要它。 请帮助我们解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否  像我上面提到的那样检查了 80h(位 1)值?

    您可以写入除这些命令之外的其他命令吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我选中了 80h、我读取了 3h、这意味着 IS_SLAVE 和 SYNC_FIT 设置正确?

    是、我可以对其他 NVM 寄存器进行编程和验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、基于 80h = 0x03h = b'0000 0011、器件作为从器件读取、这就是您无法写入这些命令的原因。

    您有更好的原理图吗? 这将需要一些时间来审查, 因为我必须跟踪所有 41 个引脚,因为他们没有正确标记,然后检查每个引脚,再加上有点模糊。  

    这种格式的内容将更具可读性:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我只能共享我之前分享的图像。 请仔细查看一下、并告诉我如何将器件设为环路主器件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vigita,

    我尝试评估,但该图像是不可读的,我甚至尝试提高质量。 请向您的客户申请我上述格式的完整可读高质量原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、检查 PMBus 总线上是否有任何其他器件。 如果是、请断开除器件之外的所有器件、然后再次执行下电上电并检查 80h 以查看它是否仍在读取为从器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6735.Schematics.pdf 

    J9 是器件可安装的插座。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助我们解决此问题。 帮助我们制作器件环路主器件、以便我们对所有寄存器进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vigita,

    我正在努力提供帮助、但我需要正确的格式。 您能否申请我向您的客户提到的其他格式? 这缺少了很多组件。

    供参考:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) VSHARE 和 ISHARE 的状态/连接是什么? 它们是否连接到某个东西、是否有布线?  

    2) DIFFO 和 COMP 的状态/连接是什么? COMP 不能直接接地、DIFFO 必须有一个 R 和 C 网络

    3) 除了一个 TPS546C23 外、PMBus 总线上还有其他器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共享的图像是插座模块设计的图像。 在插槽顶部、器件将所在的位置。 Vshare 和 Ishare 没有连接。 Diffo 也没有连接到任何东西。 我道歉 — 轻度修正。 引脚 36 和 37 通过一个 2.2uF 电容器连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在实验室中使用了 我的 2PH EVM 进行了一些反向工程、FB 引脚似乎是关键 引脚、用于确定器件是从器件还是主器件、并且由于该引脚连接到 DIFFO 和 COMP、因此整个网络与您的连接方式相混淆。   

    我建议按照 数据表中的指定连接这 3 个引脚:

    一旦您这样做、它应该停止读取为从器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CNTL 引脚是否有任何意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CNTL 会启用/禁用器件、但与被识别为主器件和从器件无关。 无论哪种情况、您仍可写入该函数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。  

    现在很难将这些 R 和 C 添加到 DIFFO、FB 和 CMP 模块中、因为该模块已经构建完成。 是否有任何其他方法我们可以使它成为环路主器件。 比如、如果器件需要在 FB 引脚上提供特定的电压电平、以便将其检测为环路从器件、我们可以向 FB 引脚提供所需的电压。 这对我们来说很容易。 如果能做到这一点、请告诉我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、上一个问题中出现了错误。

    现在很难将这些 R 和 C 添加到 DIFFO、FB 和 CMP 模块中、因为该模块已经构建完成。 是否有任何其他方法我们可以使它成为环路主器件。 比如、如果器件需要在 FB 引脚上提供特定的电压电平、以便像这样对其进行检测 控制环路 、我们可以为 FB 引脚提供所需的电压。 这对我们来说很容易。 如果能做到这一点、请告诉我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试不要将 FB 拉至 GND。 有所帮助。 DIFFO 已断开连接不应该是问题。