This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A:3.3V 固定 KTTR 模型热问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561564/tl1963a-3-3v-fixed-kttr-model-thermal-question

部件号:TL1963A


工具/软件:

尊敬的 TI 成员:

我想使用 1963A-KTTR 模型来将 8.4V 转换为 3.3V、我知道这在效率方面不是一个好主意 、但我希望噪声尽可能低、我不想像降压转换器情况那样使用任何外部电感器。

我会降低 8.4V 至 3.3V、但输出电流非常小、大约为 200mA 的最大值。

 

我可以使用这个吗? 我想知道、它不会弹出。  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berke:

    感谢您的提问!

    该器件(与我们的大多数产品系列一样)配备了热关断电路、用于防止器件过热、因此只有在过热时才会暂时关断而不会损坏。 尽管如果条件允许它在冷却并重新打开后再次过热、但它将重复此循环。

    (8.4V -> 3.3V @ 0.2A) 约为 1.02W 的功率耗散、或相对于环境温度 33.6'C 的温升、KTT 封装的典型 RθJA 值为 32.9'C/W(根据数据表下方的表格)。

    请注意、热指标是在 JEDEC 标准电路板的仿真中计算的、会因电路板设计和布局的热属性而异。 如果您愿意、我可以提供有关这些条件的更多信息。

    这意味着您的器件应能够保持在建议的工作温度范围(低于 125'C)(适用电气特性表)内、最高环境温度为 91.4'C

    您可以使用这个。

    此致、

    Gregory Thompson