This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798BKUPEVM:为什么 SW1 和 SW2 上所有这些 DNP 元件?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561349/bq25798bkupevm-why-all-these-dnp-components-on-sw1-and-sw2

器件型号:BQ25798BKUPEVM
第 BQ25798 主题中讨论的其他器件

工具/软件:

我引用了 BQ25798 的评估套件并从中设计了我自己的 PCB、但我对这些用绿色圆圈标明的元件可能用于哪些用途感到困惑

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    电阻器和电容器用于在开关噪声导致过多 EMI 的情况下添加 RC 缓冲器。  如果安装了二极管、这些二极管将与内部 FET 的体二极管并联。  这些二极管主要用于 IC 验证期间或 IC 故障的调试。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这对于 EMI 是合理的、因此如果我只是想保障安全、我应该只添加对 RC 缓冲器的支持、还是只填充该缓冲器、因为我无论如何都不会影响性能? 我计划以 750KHz 的频率进行切换、因为我拥有合适的空间、而且效率也更高。

    我在这对二极管上仍然感到困惑... 这些二极管对如何帮助调试 IC 故障? 为了正确地排除故障、我应该遵循哪些步骤? 为什么 PMID 和 SYS 连接到这些开关节点?

    谢谢