This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:电池管理器

Guru**** 2533840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559191/bq25820-battery-manager

器件型号:BQ25820


工具/软件:

Hallo

我们使用 BQ25820、与 EV 套件类似。 您建议使用哪种解决方案在 Q5 上实现软启动来减少 Q5 导通期间的浪涌电流。  

谢谢

Manfred.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manfred、

    C9、需要通过实验来减慢 Q5 和 Q6 导通时间。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Christian

    感谢您的回答。

    是否正确、一旦 VAC 达到 4.4V、该 FET 就应导通(如果 ACUV 引脚连接到 VAC、ACOV 引脚连接到 PGND)、或者之间是否存在延迟?

    如果引脚 ACUV 和 ACOV 与电阻器(R21/R30 至 VAC/PGND 和 R27 已移除)连接、那么它在导通(电压/时序)方面是否有区别

    谢谢

    Manfred.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 这是美国在星期一度假。 团队成员将研究此问题、明天再联系您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manfred、

    是正确的、一旦 VAC 达到 4.4V、该 FET 就应该开启(如果 ACUV 引脚连接到 VAC、ACOV 引脚连接到 PGND)或者?
    之间是否存在延迟

    是的、这是正确的、只要 VAC 达到 4.4V、FET 就应该开启。  将有一个 5-10ms 的短抗尖峰脉冲时间。

    如果引脚 ACUV 和 ACOV 与电阻器相连 (R21/R30 至 VAC/PGND 且移除了 R27)、则它在开启(电压/时序)方面是否有区别[/报价]

    该电压将基于 ACUV、而不是 4.4V。 时序应该相同。

    此致、

    基督教。