This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:针对 9.6W (24V 0.4A) 输出 (AC/DC) 的/UCC28881 设计。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28910, UCC28911, UCC28881, PMP11236, UCC28750, PMP31338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561273/ucc28750-ucc28881-design-for-9-6w-24v-0-4a-output-ac-dc

器件型号:UCC28750
主题中讨论的其他器件:UCC28911、UCC28910、 UCC28881PMP11236PMP31338

工具/软件:

我们将设计一个适用于 24V 0.4A 输出的降压转换器。  
第一个选择是  UCC28910/UCC28911  、但似乎两者都无法通过 150mA 支持电流输出。
因此、我们建议 将 UCC28881 用于我们的应用。 (还是其他更好的选择?)
UCC28881 可以满足我们的电压和输出要求、对吗?

实际上、我们更倾向于 提供 24V 0.4A 输出的非隔离式降压转换器、是否有更多可用的 IC 选项?


 我们提供了 UCC28881 的参考设计、即 PMP11236。 (24V 0.1A 输出)
https://www.ti.com/tool/PMP11236

原理图如下:
https://www.ti.com/lit/df/tidris2/tidris2.pdf?ts = 1756949997632

与应用手册中 24V 0.4A 输出的设计相比、我们需要有效更改哪些元件和值

----------------------------------------------------

此外、如果  UCC28881 无法满足我们 在 24V 0.4A 输出电压下的降压转换器要求、那么 UCC28750 怎么样??

UCC28750 的参考设计、即 PMP31338。 (13V 0.6A 输出)
www.ti.com/.../PMP31338

原理图如下:
www.ti.com/.../tidmdp7.pdf

在应用手册中、为了更改 24V 0.4A 输出的设计、我们需要哪些元件和值?
非常感谢。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    UCC28881 只能支持降压转换器中 225mA 的平均输出电流。  因此、我不建议在需要 400mA 的降压转换器中使用此配置。

     

    UCC287502 将在您的应用中工作。  PMP31338 是一种采用 UCC287502 和外部降压转换器的降压参考设计。  该器件旨在提供 13V 输出和 0.6A 负载电流、并使用外部 FET。  此设计可根据您的规格需求进行修改。  

     

    由于输出电压为 24V、因此需要调整输出电容器和二极管的大小。  电感器应该适合该应用。

    您需要根据设计的输出电压要求更改输出二极管和输出电容。   确保电容器峰值电流和 RMS 电流高于或超过现有的电容器额定值。

    要将输出电压设置为 24V、您需要调整电阻器 R16。

    VOUT/(R16+R9)= 2.5V/R16

     

    此设计通过电缆提供输出电流的 600mA、可满足您的 400mA 输出电流要求、因此无需其他调整。

     

    此致、