This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:当电池包插入目标器件时、电池电量显示错误。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557550/bq24610-the-battery-level-shows-wrong-when-the-battery-pack-is-plugged-into-the-target-device

部件号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQSTUDIO

工具/软件:

尊敬的:

当电池组连接到整个机器时、通过 J-link 监测的串行端口信息会将电池电量显示为 0%、

机器上会显示相同的 0%。 但是、整个机器不会关闭、这表明它仅在实际剩余电池电量时显示不能通电。

但是、使用 EV2300 独立测量电池组时、电池电量通常为 85%。
为什么整个机器上的电池电量仅在电池组连接时才不正确显示?
主板 SCH。
这是电池组 SCH。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haoya、

    [报价 userid=“634195" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557550/bq24610-the-battery-level-shows-wrong-when-the-battery-pack-is-plugged-into-the-target-device

    当电池组连接到整个机器时、通过 J-link 监测的串行端口信息会将电池电量显示为 0%、

    机器上会显示相同的 0%。 但是、整个机器不会关闭、这表明它仅在实际剩余电池电量时显示不能通电。

    但是、使用 EV2300 独立测量电池组时、电池电量通常为 85%。
    为什么整个机器上的电池电量仅在电池组连接时才不正确显示?
    主板 SCH。
    [/报价]

    这个问题似乎与 BQ24610 无关。 我不确定 J-Link 是什么、也无法测量 0%。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    通过与电池包 BQ78350 通信的 MCU SMBC/SMBD 线路检测电池电平。

    J-Link 是用于检测 MCU、OUTPUT MCUlog 的串行端口工具。

    这是关键 SCH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 EV2300+GUI 显示 85%、那么这似乎是目标硬件上的 smbus 通信存在问题。 我建议检查 smbus/I2C 上的流量是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    并非所有电池组都在插入目标硬件时导致此问题、发生概率约为 0.3%。

    这看起来更像是 SMBus 硬件通信问题还是软件配置问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难说 — 当出现 0.3%的误差时、必须使用 smbus 分析仪检查这一点。 我不能说根本原因是什么。 一旦读数为 0%、目标硬件上是否永久或下一次 smbus 读取是否返回正确的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    这是永久的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是永久性的、但在 bqStudio 中工作、则我会连接 smbus 监听器并在主机读取 SOC 时检查总线。