工具/软件:
您好的团队、
我有几个问题、您能查看一下吗?
(1) 在 GUI 寄存器映射页面中、我发现 SS_EN[7]为“activaetd"。“。 您能否仔细检查一下意味着已启用展频?

(2) 另一方面、我们无法通过上面的“register map“(寄存器映射)选项卡更改 PMIC 配置、即使使用“Immediate write mode“(立即写入模式)或按下“Write All“(全部写入)按钮也是如此、例如展频“Activated"(“(已(已激活)或“Deactived"</s>“ 我们是否需要 另一个特定过程来从“register map“选项卡更改器件配置? 仅供参考、我们可以通过 GUI 从“ device configuration“选项卡更改 PMIC 配置、如下所示。

(3) SS_EM 说明显示“default from NVM memory“。 我们是否可以在 通过 更改 GUI“SS_EN"寄存“寄存器施加到 EVM 上的电源电压期间更改此配置?

此致、
Ochi