This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650360EVM:在 GUI 寄存器映射中进行展频和降压转换器输出电压配置?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558784/tps650360evm-spread-spectrum-and-buck-converter-output-voltage-configuration-in-gui-register-map

器件型号:TPS650360EVM


工具/软件:

您好的团队、  

我有几个问题、您能查看一下吗?  

(1) 在 GUI 寄存器映射页面中、我发现 SS_EN[7]为“activaetd"。“。  您能否仔细检查一下意味着已启用展频?  

(2) 另一方面、我们无法通过上面的“register map“(寄存器映射)选项卡更改 PMIC 配置、即使使用“Immediate write mode“(立即写入模式)或按下“Write All“(全部写入)按钮也是如此、例如展频“Activated"(“(已(已激活)或“Deactived"</s>“ 我们是否需要 另一个特定过程来从“register map“选项卡更改器件配置? 仅供参考、我们可以通过 GUI 从“ device configuration“选项卡更改 PMIC 配置、如下所示。

(3) SS_EM 说明显示“default from NVM memory“。 我们是否可以在 通过 更改 GUI“SS_EN"寄存“寄存器施加到 EVM 上的电源电压期间更改此配置?  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ochi-San、

    我认为 GUI 连接存在问题。  几乎所有寄存器都显示 0x00。 这通常表示由于 AEVM(板载 MSP MCU 桥接器)未正确连接到 GUI、PMIC 寄存器未被正确读回。

    请参阅 EVM 用户指南中的 AEVM -> GUI 连接的调试步骤、位于以下位置: https://www.ti.com/secureresources/TPS65036XX-DESIGN

    此致、
    Jude Stehling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jude:

    感谢您的答复。
    如前所述、我的屏幕截图未连接 EVM。 客户在连接 EVM 时会报告问题。

    [报价 userid=“407553" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558784/tps650360evm-spread-spectrum-and-buck-converter-output-voltage-configuration-in-gui-register-map

    (2) 另一方面、我们无法通过上面的“register map“(寄存器映射)选项卡更改 PMIC 配置、即使使用“Immediate write mode“(立即写入模式)或按下“Write All“(全部写入)按钮也是如此、例如展频“Activated"(“(已(已激活)或“Deactived"</s>“ 我们是否需要 另一个特定过程来从“register map“选项卡更改器件配置? 仅供参考、我们可以通过 GUI 从“ device configuration“选项卡更改 PMIC 配置、如下所示。

    [/报价]

    您意味着如果 EVM 连接正确、上述步骤 (2) 会更改 EVM 设置吗?

    此致、

    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ochi-San、

    是、在 EVM 未连接时、它将无法读回或更改寄存器值。 在最新更新之后、GUI 存在问题、即窗口大小未在屏幕底部显示 GUI 连接图标。  

    如果缩小网页(使用 CTRL 和 — 按钮)、然后向下滚动、则应该可以看到此连接图标。 请参见下图。

    第一种建议是使用靠近 GUI 顶部的“Options"->"Serial Port"“ Port"菜单“菜单工具“工具。 更改串行端口连接可能会导致选择正确的端口并成功连接 EVM。

    此致、
    Jude Stehling