This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:当 EN = LOW(意外泄漏/后馈)时、TPS63802–VOUT 保持在~2.2V

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558834/tps63802-tps63802-vout-stays-at-2-2-v-when-en-low-unexpected-leakage-backfeed

器件型号:TPS63802


工具/软件:

您好:

我正在使用 TPS63802DLAR 降压/升压稳压器。 EN 引脚连接至低电平(使用 100kΩ 下拉电阻,暂时移除开关)。 我期待这一点 VOUT 应为 0V 当 EN 为低电平时。

但是、我始终看到 VOUT≈2.2V 即使 EN 保持低电平也是如此。 原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    当 EN 为低电平时、器件在输入和输出之间真正断开。 VOUT 引脚上应该没有电压。

    请检查以下两项:

    1. 当 EN 下拉时、测量实际 EN 电压。 测量点应尽可能靠近器件。
    2. 2.2V Vout 是否由输出电容上的电荷引起? 如果没有负载、哪一个不会放电?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我想出了问题。 我连接了外部 ADC 来测量 VBAT、当稳压器关闭时、ADC 的内部钳位将电压反馈到 3.3 电源轨。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Muhammad、

    感谢您的更新、我很高兴问题得到解决。

    此致

    Lei