This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61379-Q1:TPS61379 中断

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61379-Q1, TPS61378-Q1, ESD401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558636/tps61379-q1-tps61379-breaking

器件型号:TPS61379-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61378-Q1ESD401

工具/软件:

我的设计使用 TPS61379 将锂离子电池电压提升至 15V。 输出为 BLDC 电机驱动器供电。 电机驱动器电流限制可能高于 660mA 升压稳压器可以输出的电流限制(基于 FET 电流限制)。 我们已经遇到了 TPS61379 被击穿的一些情况。 测量电机驱动器是否正常以及从 TPS61379 SW 和 VO 引脚到地(而不是从 VIN 到地)之间是否存在短路来得到了确认。 开关受到保护、可防止出现输出过流等许多故障。 有什么想法会导致开关分解? 我们遇到了开关发生故障的情况、即使电机在没有任何机械负载的情况下自由运行也是如此。 附件是原理图的一部分、供参考。 1.5uH 电感器为 TFM252012ALMA1R5MTAA、额定电流为 3.1A。 开关补偿似乎有点偏离、这是否会导致灾难性故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ville:

    感谢您的联系。

    1.似乎有点奇怪的是、TPS61379-Q1 的电流不够。

    输入电流可以计算为 Iavg=15*0.66/0.9/4.2=2.6A、它已经大于其峰值电流限值 2A。

    2. SW 接地短路故障主要是由低侧 MOS 过载引起的。

    这 通常 是由不良布局或 Vin 浪涌引起的。

    糟糕的补偿会导致不稳定、从而导致更高的电压或电流、但如果布局良好、应该没有问题。

    此外、补偿看起来正常。

    建议发送 布局进行审核。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我们现在知道开关不能提供最大输出电流。 如果使用较低锂离子电池电压(如 3.8V)计算输入电流、则输入电流甚至更高。 我们甚至在电机电流较低时也发生了故障、因此我们感到好奇。 我们计划在下一个版本中将其更改为 TPS61378-Q1、TPS61378-Q1 似乎具有引脚兼容性、但电流限制要高得多。 内部 FET 具有电流限制、这应该可以保护它免受过流的影响。 如果电流过高或一段时间完全关断、我预计输出电压会下降。

    输入直接来自锂离子电池、ESD401 用于 ESD 保护、P-FET 用于反极性保护、因此不应有任何浪涌等超过工作限制。

    下图中布局的开关部分。 为清楚起见、我没有添加所有层、但在 PCB 的下一层和另一侧都有一个接地平面。 Vin 到达第三层的开关。 我们尽可能遵循了数据表中的布局指南。

    我们将升级到 TPS61378、但我不想出现同样的问题。 并非所有器件都出现故障、我们只看到其中的几个、但最好了解可能的原因、因为开关具有过流、过热等保护功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ville:

    感谢您的 快速答复。

    对于布局、它看起来对大多数器件都是合理的、  

    有两点似乎是潜在的故障原因:

    Vout 回路通过 VCC 的 GND。

    正如我们所知、输出开关环路是最重要的环路、应尽可能小。

    该环路中的电容器会在开关导通和关断时吸收尖峰。

    当还涉及 VCC 电容器时、器件的 VCC 可能会受到影响并导致不必要的错误。  

    VCC 的 GND 是 Comp 和 FB 等类比信号的基准、器件最好将“AGND"连接“连接到 VCC GND。

    在该布局中、环路如下所示、从过孔到散热焊盘 GND、再到 VCC 电容器的 GND。

    该环路中存在高频电流、可能会影响 FB 和 Comp 信号。

    建议将此开关环路与 VCC GND 环路分离、并在 VCC 电容器的 GND 附近添加过孔。

    2.引导电容器距离有点远,也请将引导电容器尽可能靠近放置。

    此致、

    Fergus