This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:TPS1685 SWEN 引脚配置。

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558660/tps1685-tps1685-swen-pin-configuration

器件型号:TPS1685


工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用 具有快速电流监测器的电子保险丝 TPS16850VMAR。

对于我们的单器件、独立应用、您能提供 SWEN 配置的输入吗?它很适合保持悬空?

我们的输入电源电压范围为 10V 至 30V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、SWEN 可以保持悬空。