This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:反相配置

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557706/tps62913-inverting-configuration

器件型号:TPS62913


工具/软件:

您好、  

Q1A (SI1029X-T1-GE3) 将进入 EOL 状态、不推荐用于新设计。 希望获得可能的更换部件。  

Vin=+12V

VOUT=3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SIM:

    我们将检查并返回。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请分享原理图。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我找到了一个替换部件。 我想检查这是否合适。  

    P/N: NTZD3155CT1G

    数据表: NTZD3155C

    原理图。  

    Vin=+12V

    VOUT=3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SIM:

    您可以使用 SSM6N7002KFU、LF。  

    它具有几乎类似的规格、例如此器件  SI1029X-T1-GE3。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    SSM6N7002KFU、LF 是 n 通道 MOS、而 SI1029X-T1-GE3 是 p 和 n 通道 MOS。  

    我们是否需要 p 和 n 通道? 要么仅 N 个通道就足够了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SIM:

    在原理图中、Q1A 和 Q1b 是互补 MOSFET 、因此这款 SSM6N7002KFU、LF FET 不起作用、它是唯一的 N 沟道 FET。

    您可以继续使用 此部件 NTZD3155CT1G。  

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     NTZD3155CT1G 的 VGS 仅为 ±6V。

    以验证该选项是否适合我的应用。  

    VIN =+12V

    VOUT=–3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SIM:

    它应该可以正常工作、另外请使用器件的数据表验证您的要求。

    此致、

    Manish