This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:IEC62368 版本 4

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS25948, TPS2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557114/tps25942a-iec62368-ed-4

器件型号:TPS25942A
Thread 中讨论的其他器件:TPS2420、TPS25948、TPS25947

工具/软件:

您好的团队、

您的产品 (TPS25942 和 TPS2420) 是 IEC 62368 Ed.3。
是否有计划变更为第 4 版?

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    我们没有任何升级这些器件认证的计划。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-san:

    感谢您的答复。

    您为什么不升级?
    如果不升级、我就不能将其用于新车型。
    这是否意味着我需要使用最新的器件?
    如果是、您能告诉我您推荐的器件吗?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    我们的大多数新器件(如 TPS25947 或 TPS25948)也未通过第 4 版认证。 他们的认证直到第三版。  

    您能给我介绍一下您的最终应用、这样我就可以将第 4 版的要求提交给前扩展团队、这将帮助我们制定未来计划。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-san:

    感谢您的答复。
    我们的应用是视频组件。

    我不明白为什么你不升级第 4 版。
    您能告诉我为什么会这样吗?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    这些认证成本很高(每个设备>10k-20k$)、我们为它们分配的预算有限、并且该预算优先用于较新的未经认证的设备或基于业务案例。