This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:除 BQ51013B 外、5W/1A 以下无线充电 IC 的不同解决方案

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ51003, BQ51013C, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558146/bq51013b-different-solutions-of-5w-below-1a-wireless-charge-ic-except-for-bq51013b

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ51003BQ51013CTIDA-00318

工具/软件:

您好、

客户使用 BQ51013B 作为无线充电 RX、使用 BQ25619RTWR 作为充电器、充电时会定期产生可闻噪声、似乎由 RX 板产生。 还有效率和散热等其他问题。 我们正在努力解决这些问题、同时还希望从 TI 获得其他一些 IC 解决方案。

您能否帮助提供 5W/above 1A 的列表,小型封装,输出 5V 无线充电解决方案符合 Qi 协议? 非常感谢!

期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling

    噪声可能是由对 RECT 电容器的压电效应引起的。   

    这可以通过在非常短的引线上扩展 PCB 中的电容器来测试。  也用作  用钽或电解电容器替代的测试。

    如果电容器有以下问题:

    1.) 在电容器下方切割一个槽

    2.) 在 PCB 的两侧安装相同的电容器

    3.) 一些制造商具有低音频噪声电容器。

    4.) 从较大的封装电容器更改为多个较小封装器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill。

    谢谢,我仍然需要一个其他 IC 模型解决方案的推荐列表,同步改变我们的方案,并 新要求 20mm 线圈直径。

    您能做到这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling

    能否帮助您提供 5W/以下 1A、小型封装、输出 5V 无线充电解决方案符合 Qi 协议的列表? [/报价]

    如果您不需要 Qi 认证:

    1.) BQ51003 - 5V 500mA 输出 — 封装为芯片级,WPC 1.2

    2.) BQ51013B - 5V 1A 输出 — 封装为芯片级或 QFN、WPC 1.2

    可以通过 Qi 认证但不需要:

    1.)  BQ51013C - 5V 1A 输出 — 封装为 QFN、WPC 1.3

    、 对直径为 20mm 的新要求。

    我以前使用过 20mm 线圈、最好是在低输出电流 250mA 或更低时。  另请参阅 TIDA-00318。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    谢谢!