请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62827工具/软件:
大家好!
在 tps62827 数据表中只有放电电流。
如何找出输出放电电流?
是否可以使用 V=PFC IR 来获得 输出放电电流?
=> Rdischarge = 0.4v / 75mA

谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.