This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62827:如何计算输出放电电阻?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556963/tps62827-how-to-calculate-the-output-discharge-resistor

器件型号:TPS62827


工具/软件:

大家好!

在 tps62827 数据表中只有放电电流。

如何找出输出放电电流?

是否可以使用 V=PFC IR 来获得 输出放电电流?  

 => Rdischarge = 0.4v / 75mA

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我明天会回来的。

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不确定我是否正确理解您的请求。

    输出放电电路类似于电流阱... 放电电流限值如上表所示。

    您到底需要什么?

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在我们的设计中、由于电源序列控制、我们需要电源快速放电。  

    因此、我们正在评估具有内部输出放电电阻的电源控制器、为确保输出电压放电时间不会过长、我们要求放电电阻不大于 20 Ω。

    我只想 确认 tps62827 的输出放电电阻器是否满足此要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请查看数据表中 的图 8-41 和 图 8-42、以了解典型的放电时间。

    最好的方法是根据您的应用条件在 EVM 上测试它。

    谢谢、

    Febin